Operator CameraRgbLineBase

Operator Library: Hardware Platform

该算子表示处于 RGB Camera Link Base 配置模式下的 RGB 线扫描相机与 VisualApplets 之间的图像数据接口。 此算子需要一个类型为 CAM 的 VisualApplets 资源。 请在资源对话框中设置相机的资源索引。 资源索引 0 将相机映射到端口 A,资源索引 1 将相机映射到端口 B。 请参阅 “Allocation of Device Resources” 以了解更多信息。

在输出 link 中,必须指定可能的最大图像尺寸。 然而,实际传输的图像大小可能会更小,但不得超过此参数化最大值。 对于 1D 图像协议,高度将被忽略。

适用于以下硬件平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Link O,图像数据输出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link O
Bit Width 24
Arithmetic unsigned
Parallelism 2
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_COLOR
Color Flavor FL_RGB
Max. Img Width any
Max. Img Height any

参数

UseDval
键入 动态读/写参数
默认 Dval_Enabled
范围 {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

将此参数设置为 Dval_Disabled 可以支持不完全符合 Camera Link 规范的相机。 在禁用模式下,使用控制信号 Lval 和 Fval 来解码像素。 在启用模式下,使用附加的 Dval 信号。 通常情况下,用户不应修改此参数!

使用示例

以下示例展示了 CameraRgbLineBase 算子的使用方法: